您好!
我已将服务 包 V1.1更新到我的 CC2564XCQFNEM 板以进行一些射频测试。 之后、我将其放回具有 CC256XEM-STADAPT 板的 STM32F407开发板、它现在无法运行任何示例程序。
是否有任何方法可以将其编程回原始软件、以便我可以在 STM32开发板上运行该程序?
谢谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回复 Hari。
"服务包已加载到易失性存储器中"是指一旦加载服务包、模块/IC 只能运行射频测试、它不能反向恢复正常运行?
获得全新的 CC2564C IC 后、它在我们的定制板上运行良好。 但是、在使用 iPhone 运行 HID 配置文件时、我们面临另一个问题。 问题如下:
按照移植指南、我们的定制板(STM32F401VE + CC2564C)可以通过 HID 配置文件与 iPhone 配对、 然后我们尝试向 iPhone 发送一些密钥、但失败了、我们在 CC2564C 中记录了 TX 调试数据、在 HCI 数据传输期间、STM32F401VE 似乎无法唤醒 CC2564C。
在下面的日志中、左侧 来自我们的定制板、右侧来自 EVB、EVB 能够释放传输队列、但我们的板无法释放、您知道原因吗?
非常感谢。