This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:Service Pack V1.1问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/786068/cc2564-service-pack-v1-1-issue

器件型号:CC2564

您好!

我已将服务 包 V1.1更新到我的 CC2564XCQFNEM 板以进行一些射频测试。 之后、我将其放回具有 CC256XEM-STADAPT 板的 STM32F407开发板、它现在无法运行任何示例程序。

是否有任何方法可以将其编程回原始软件、以便我可以在 STM32开发板上运行该程序?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何进行射频测试的? 服务包本质上是从主机加载的 BTS 文件、每次启动器件(CC2564C 控制器)时都是如此。 您可以连接 BT 记录器并记录日志吗?

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应 Hari、在我们的射频测试期间、我们将服务包 V1.1加载到模块中、并通过仅与 Tx 和 Rx 通信的方式使用我们自己的 LabView 程序进行测试。

    已附加在使用 STM32F407 开发 board.e2e.ti.com/.../cc256.7z 运行 SPPLEDemo 时捕获的日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚获得了一些全新的 CC2564C IC、在使用之前、应该将服务包或任何程序编程到 CC2564 IC 中吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 CC2564XCQFNEM 板吗? 实际上、这些器件没有任何闪存。 CC2564C 具有 ROM 代码、每次上电时都会从主机下载 BTS 文件的补丁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用 的是 CC2564XCQFNEM 板。 那么、是否可以下载原始 ROM 代码并将其刷写到 CC2564XCQFNEM 板?  在修补 Service Pack v1.1之后、我们仍然在努力解决电路板问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    不清楚如何使用 CC2564XQFNEM 板进行射频测试和 Bluetopia 样片测试。 您是否每次返回到样片测试时启动器件? 如果您能够了解射频测试和样片测试场景、那将会很棒。
    如前所述、服务包会加载到 CC2564C 上的易失性存储器中。 因此、每次上电复位启动后、服务包将从主机下载。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Hari。

    "服务包已加载到易失性存储器中"是指一旦加载服务包、模块/IC 只能运行射频测试、它不能反向恢复正常运行?

    获得全新的 CC2564C IC 后、它在我们的定制板上运行良好。 但是、在使用 iPhone 运行 HID 配置文件时、我们面临另一个问题。 问题如下:

    按照移植指南、我们的定制板(STM32F401VE + CC2564C)可以通过 HID 配置文件与 iPhone 配对、  然后我们尝试向 iPhone 发送一些密钥、但失败了、我们在 CC2564C 中记录了 TX 调试数据、在 HCI 数据传输期间、STM32F401VE 似乎无法唤醒 CC2564C。

    在下面的日志中、左侧 来自我们的定制板、右侧来自 EVB、EVB 能够释放传输队列、但我们的板无法释放、您知道原因吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、建议在射频测试和常规演示测试之间重置并重新启动器件。 我建议针对 HID 问题打开一个新线程、同时提供 HID 演示的控制台输出。

    谢谢