请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC2652RB 主题中讨论的其他器件:CC2652RB
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用 Sensortag 应用程序和 TI Starter 应用程序、当使用片上 OAD 或 Project Zero 连接到 launchpad cc2652rb 时、会出现 EoAD 启动/复位选项、点击后有时会重新启动为持久、但加载新固件的选项永远不存在、 对于 Project Zero、也不存在按钮/LED 选项、这是来自 CCS 中加载的未更改工程我做了一些错误、或者这些应用程序是否与最新 的 cc2652rb 不兼容?
在片外示例中、选项存在2/5次尝试它允许我尝试 OAD、但两次都在0.8%点失败