This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:OAD 片上和片外示例不能按预期工作

Guru**** 2562700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1193131/lp-cc2652rb-oad-on-chip-and-off-chip-examples-do-not-function-as-expected

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

使用 Sensortag 应用程序和 TI Starter 应用程序、当使用片上 OAD 或 Project Zero 连接到 launchpad cc2652rb 时、会出现 EoAD 启动/复位选项、点击后有时会重新启动为持久、但加载新固件的选项永远不存在、 对于 Project Zero、也不存在按钮/LED 选项、这是来自 CCS 中加载的未更改工程我做了一些错误、或者这些应用程序是否与最新 的 cc2652rb 不兼容?

在片外示例中、选项存在2/5次尝试它允许我尝试 OAD、但两次都在0.8%点失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    您能指定以下内容吗?

    -您使用的 SDK 版本是什么?

    -您使用的应用程序版本是什么?

    -您是否已设法使用 BTool 执行 OAD?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03"
    TI simplelink starter 5.12/TI Sensortag 5.6.
    还没有、因为对于我们来说、使用 BTool 是不可行的、如果能够更好地理解我们的问题、我可以尝试这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请运行此测试并告知我们您的结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以成功地使用 BTool 在片上和片上执行 OAD 操作、感谢您的持续支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。

    我建议您暂时利用此选项。

    移动应用程序将在将来修复、但我无法指定时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认
    谢谢