This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2652P7

Guru**** 2385530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC1352P7, LP-CC2652R7, CC2652R7, CC2652P, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1191771/cc2652p7-cc2652p7

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7LP-CC2652R7CC2652R7UNIFLASH

大家好、团队、

当我调试 CC2652P7时、它的蓝牙不工作、在手机上找不到广播。 我是否需要做任何其他事情才能使其正常工作?

SDK:C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\rtos\lp_CC1352P7_1_ble5stack\simple_peripheral

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢您的参与。 根据屏幕截图、您似乎正在为 CC1352P7器件构建项目。 从该示例编译的映像不会在 CC1352P7以外的任何器件上运行。 请导入并构建 simple_peripheral 工程的 CC2652P7版本、该版本可在以下目录中找到: C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\rtos\lp-cc2652R7 ble5stack\simple_peripheral

    映像 应该会成功刷写、您应该能够看到广播和 UART 输出。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复 、我导入了项目(CC2652R7)并在 CC2652P7上运行,广播 和 UART 如预期的那样出现。  但我需要控制 CC2652P7器件的 PA。 我 在其他问题中发现了团队的回答、  https://www.ti.com/tool/LP-CC1352P7 可用于 CC2652P7评估  

    我能否在 CC2652P7器件上运行 CC1352P7 simple_peripheral?谢谢。

    此致、张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    非常抱歉、我将 CC2652P7误解为 CC2652R7。 我建议使用 LP-CC1352P7-4。   用户指南的"在 CC2652P 上运行软件示例"部分详细介绍了这两种变体之间的差异。 您可以尝试编译和刷写 LP-CC1352P7-4示例吗? 我还找到了以下 E2E 主题、该主题可能对我有所帮助: https://e2e.ti.com/f/1/t/1117249

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    "您可以尝试编译和刷写 LP-CC1352P7-4示例吗?"

    是的、我确实这么做了、但问题与其他问题相同。  

    单击以继续调试。

    然后、出现了这个问题、我找不到通告。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您能否尝试使用 UniFlash 在 Uniflash 中刷写电路板上的映像并选择 CC2652P7器件? 当闪存时、您能够看到 UART 活动吗?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、我从 UART 获取一些信息。 但它似乎不可操作、我可以在该接口中注意到、并且还没有通告。

    此致、

    张。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您能否给我发送电路板上当前所用的 CC2652P7 IC 的图片? 与下图类似的东西(用作示例的 CC2652R7图像)?

    您能否确保图像中清晰可见所有数字和字母?  您能否分享您使用衡量广告的方法? 您是否使用 BLE Scanner 等智能手机应用观察广播?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的回复。

    这是我的器件。

    " 您还能分享您使用的广告测量方法吗? 您是否正在使用 BLE Scanner 等智能手机应用观察广播?"

    是的、我使用 NRF Connect 或 SmartConsole 来观察广告、就像 BLE Scanner 一样。

    使用它们是否有任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    明白了。 这些应用程序在扫描广告时应该能很好地工作。 后退一步、让我们看看问题是由于 BLE 功能造成的、还是非 BLE 示例中也出现了意外行为。 您能否尝试刷写 CC1352P7-4 uart2callback 示例或 gpiostandby 示例并验证应用程序是否按预期工作?

    此外、您是否已提交设计以在 SIMPLELINK-2-4GHz-设计审查中进行审查? 如果不是、我强烈建议提交设计、以便我们可以查看并提供一些反馈。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您今天的帮助。

    我发现导致此问题的原因、我需要将"XOSC Cap Array Delta"设置为0x00、如下所示。

    然后、我可以观察广播。

    谢谢。