Thread 中讨论的其他器件: CC2540、 CC 调试器、 闪存编程器
您好!
我在发送器中使用 CC2540、其他人已从 SimpleBLE 项目更新固件。 接收器采用 CC2541构建。 两种多氯二苯并对二恶英和多氯二苯并呋喃最初都运行良好,没有不可重置的延迟 在使用器件的大约3个月内、通信似乎突然开始减速、然后发送器和接收器不再配对。
通过查看配对过程、接收器会不断报告3e 错误、无法再完成配对。 接收器和发送器固件在过去三个月的使用期间保持不变。
是否有任何已知的硅降级会导致这种情况?
有故障的接收器不会与任何发送器配对。 发送器与其他功能接收器配对。
在读取部分3e 错误与晶振相关后、以下是有关我的电路板的更多信息:接收器没有32K 晶振。 我将32M 晶体(7V-32.000MAAE-T)与 cc2541搭配使用。 32M 晶体频率测量值非常接近规格(测量值为32、000、307.5Hz)。 与其他功能接收器 PCBA 相比、该晶体的振荡频率甚至比其他工作接收器 PCBA 更接近32M 标称值。
如果对此问题有任何其他想法、我们将不胜感激。
TI 是否为根本原因分析提供任何付费工程服务?