This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:PCM 主/从配置:自相矛盾的文档参考

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564CSTBTBLESW, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/880757/cc2564c-pcm-master-slave-configuration-contradictory-documentation-references

器件型号:CC2564C

您好!

我们通过 STM3240G-EVAL (使用 CC256XEM-STADAPT)与 CC2564CQFN-EM 合作、并使用 CC2564CSTBTBLESW 堆栈中提供的语音/音频应用(HFP 和 A3DP 角色)进行操作。

我们需要评估控制器的两种 PCM 配置(主控制器和从控制器)、但在建议发布的文档时、我们注意到 CC2564CQFN-EM 板所需补丁的参考自相矛盾。 更准确地说 、在 http://www.ti.com/lit/ug/swru498a/swru498a.pdf (第5页)中、指导是:

然后、在 http://www.ti.com/lit/ml/swru495a/swru495a.pdf (第6页)中、我们可以看到:

请在将手放在板上之前告知哪一个是合适的。

谢谢、

Manolis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manolis、

    感谢您指出这种不一致之处。 SWRU498正确。

    [引用用户="Manolis Stefanaki"]

    [/报价]

    此外、我已在内部通知文档团队在 SWRU493和 SWRU495中对此进行了更正。 这两份文件中的信息应尽快更新。 再次感谢!

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的清晰响应、在此之后、我了解到对于上述主机(STM3240G-EVAL)、在语音和音频应用方面、CC2564C 控制器应始终配置为 PCM 从设备-至少在 TI 的参考演示中是如此。 是这样吗?

    谢谢、

    Manolis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Manolis Stefanakies">感谢您的清晰响应、在此之后、我了解对于上述主机(STM3240G-EVAL) 、在 语音和音频应用方面、CC2564C 控制器应始终配置为 PCM 从设备-至少对于 TI 的参考演示而言。 这是正确的吗?

    是的、这对于 CC2564CSTBTBLESW 中包含的示例应用/演示是正确的。 我还想指出的 是、如 SWRU498所示、您需要在 CC256XEM-STADAPT 板上对寄存器进行少量更改。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Vihang Parmar"]

     我还想指出的 是、如 SWRU498所示、您需要在 CC256XEM-STADAPT 板上对寄存器进行少量更改。

    [/报价]

    当然、已经知道...

    谢谢、

    Manolis