This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA 认证

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/876955/cc2564moda-cc2564moda-certification

器件型号:CC2564MODA

尊敬的 SR/Mrs.

我们正在尝试在  我们的定制应用中认证 CC2564moda。

我们必须在  Corea、台湾、中国台湾、墨西哥等国家/地区进行双向辐射(带芯片天线)和传导(使用 SMA 电缆) FCC 测试。

我们从该页面 https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_FCC_Testing_Guide#Introduction 开始 、 使用 HCI 测试仪、我们能够  成功地向两个 CC2564moda 发送消息 (在我们的定制应用中、我们的两个位于同一 PCB 中、主器件和从器件)

问题是  、模块应给出的频率有时不是我们想要的频率。 例如

示例2.  GFSK、 PN9、78 (2479MHz)、15:

FCCspec2.jpg

我们   通过 UART 通过 HCI 测试仪发送测试命令、在某些 PCB 中  、例如主测试仪、我们有 类似 的信号、但从测试仪的信号 会发生移位 (向左移动20个通道、 幅度不相同)

我们发送以下命令:

SEND_HCI_Enable_Device_欠 测试模式

Wait_HCI_Command_Complete_Enable_Device_欠 测试模式事件5000、任意、HCI_Enable_Device_欠 测试模式、0x00

#示例2.  GFSK、 PN9、78 (2479MHz)、15.

SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 0xFD84、0x01、0x00、 0x4E、15、 0x00000000、0x00000000

Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Tester_CON_TX_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX、0x00

 如果您有任何帮助和额外信息来解决我们的问题(频移),我们将不胜感激。

此致、德语

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以在 CW 未调制模式下进行测试以测试载波的频率精度? 请注意、您可能需要将频谱分析仪的跨度设置为10kHz、以 获得更好的频率分辨率。 请检查低频率(通道)、中频率和高频率设置。 请测试主设备和从设备。

    您是否正在使用 TI 的 C2564MODA 模块?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用两 个 TI 的 C2564MODA 模块。 我们不知道用于设置 CC2564moda 以测试 CW 未调制模式的正确命令。 如果可以、请提供有效的命令来执行此操作

    为了连接天线、我们使用通过这种方式连接的 uFL 至 SMA 电缆:

    我们使用4根电缆和 HCI 测试仪来发送命令、只要我们发送命令、HCI 测试仪就会确认正确获取具有成功状态的命令

    下面、我将更准确地解释问题。

    如果我使用以下命令测试示例2:

    SEND_HCI_Enable_Device_欠 测试模式

    Wait_HCI_Command_Complete_Enable_Device_欠 测试模式事件5000、任意、HCI_Enable_Device_欠 测试模式、0x00

    #示例2.  GFSK、 PN9、78 (2479MHz)、15.

    SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 0xFD84、0x01、0x00、 0x4E、15、 0x00000000、0x00000000

    Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Tester_CON_TX_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX、0x00

    在主器件中、我将获得这种类型的信号(1个通道被移位):

    如果我要发送具有较小功率级别的相同命令->频率正确为2479MHz。 某些 PCB 存在另一个问题、即如果功率为15、则频率发生偏移(从1到20-25个通道)、但如果功率为12、则频率很好(功率越低、则不会产生任何损耗)、就像本例中那样:

    使用相同的命令和15 lvl 的功率、器件(从器件)不会以任何频带发送频率。 使用其他 PCB 时、信号可以移位(ONT 至25个通道)

    但是、在12 lvl 的功率下、从器件会为我提供移位信号2.5029GHz

    此外、如果我以12个功率级别重新发送命令、则信号可能会移动一点(小于等于向右或向左移动一个方块)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下帖子。 您似乎 有类似的问题。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth/f/538/t/632013

    谢谢、

    PM