This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:WLCSP 封装或尺寸小于4mmx4mm 的芯片级封装?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/929277/cc2640r2l-wlcsp-package-or-chip-level-package-that-is-smaller-than-4mmx4mm

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

您好!  

 TI 销售的任何蓝牙 SOC 是否有芯片级封装、如 WLCSP? 我注意到、在 TI 网站上、您提到了"使用4x4 QFN、2.7x2.7芯片级封装节省空间"

如果还没有计划、是否有计划或日期可供使用?

我在 TI 上开发了我之前的 BLE 系统、我不想转到其他供应商、例如 Nordic nRF52系列。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

     我将与团队一起查看2.7x2.7是否适用于 CC2640R2L。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2640R2L 仅提供7x7mm 和5x5mm QFN 封装。  对于 WCSP、客户将需要使用 CC2640R2F

    此致