器件型号:BOOSTXL-AOA
工具/软件:Code Composer Studio
我们正在尝试使用以下硬件/软件运行到达角:
AoA BOOSTXL - AoA
CC2640R2 (遵循此规范 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHckEvhg0Y3xs5rlangU2w__FUz-xrs__LATEST)
simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21
rtls_agent_cli.exe
结果有些奇怪:
-我们无法运行 AoA 功能
-即使发射器和接收器之间的距离为30cm、RSSI 值也非常小
- 当发送器和接收器之间的距离超过1m 时,我们断开连接
(请参阅下面的屏幕)
我们成功使用相同的硬件运行较早版本的 AoA 测量、即:
AoA BOOSTXL - AoA
CC2640R2 (遵循此规范 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHckEvhg0Y3xs5rlangU2w__FUz-xrs__LATEST)
但具有以下软件版本:
simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28
我们得到了 AoA 数据、但 RSSI 信号也很低。
我有以下问题:
1) 1)我们是否使用正确的硬件+软件组合?
2) 2)这些 RSSI 值是否正确(我们无法获得距离>1m 的结果)?
3) 3)为什么无法使用 cc2640r2_sdk_3_20_00_21软件测量 AoA? 是否需要 添加无源器件? 为此、我们应该使用什么硬件?