This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-AOA:BOOSTXL-AOA

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/928557/ccs-boostxl-aoa-boostxl-aoa

器件型号:BOOSTXL-AOA

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在尝试使用以下硬件/软件运行到达角:

AoA BOOSTXL - AoA

CC2640R2 (遵循此规范 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHckEvhg0Y3xs5rlangU2w__FUz-xrs__LATEST)

simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21

rtls_agent_cli.exe

结果有些奇怪:

-我们无法运行 AoA 功能

-即使发射器和接收器之间的距离为30cm、RSSI 值也非常小

- 当发送器和接收器之间的距离超过1m 时,我们断开连接  

(请参阅下面的屏幕)

我们成功使用相同的硬件运行较早版本的 AoA 测量、即:  

AoA BOOSTXL - AoA

CC2640R2 (遵循此规范 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AHckEvhg0Y3xs5rlangU2w__FUz-xrs__LATEST)

但具有以下软件版本:

simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28

我们得到了 AoA 数据、但 RSSI 信号也很低。

我有以下问题:

1) 1)我们是否使用正确的硬件+软件组合?

2) 2)这些 RSSI 值是否正确(我们无法获得距离>1m 的结果)?

3) 3)为什么无法使用 cc2640r2_sdk_3_20_00_21软件测量 AoA? 是否需要 添加无源器件? 为此、我们应该使用什么硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、  

    指派专家进行评论。  

    谢谢、  
    ELIN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    TI 已决定停止对 CC2640R2上的 TI 专有到达角(AoA)的进一步开发和支持。 我们建议并欢迎我们的客户在 CC2640R2上使用 AoA、以便从 CC2640R2过渡到基于蓝牙5.1规范的新 RTLS 示例、该规范可与 CC13x2R 和 CC26x2R 器件搭配使用。 这些软件示例可在 SimpleLinkTmCC13x2和 CC26x2软件开发套件 3.40或更高版本中找到,该套件采用符合蓝牙5.1标准的堆栈,并支持蓝牙5.1到达角。 要进行此转换、请参阅以下可用资源列表: Simple Link AcademyAoA 协议栈用户指南LaunchPad 工具订购页面

     使用 CC26x2R1和最新的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK、您将能够仅在两个电路板上运行示例(无需无源器件)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的回复。 我想澄清几个问题:

    1) 1)    根据我的理解、我们应该使用 LAUNCHXL-CC26X2R1而不是 CC2640R2。 我们是否应该使用 LAUNCHXL-CC26X2R1作为信号源、并使用 LAUNCHXL-CC26X2R1 + BOOSTXL-AOA 作为接收器来读取 AoA? 正确吗?

    2) 2)    BOOSTXL-AOA 是否与 LAUNCHXL-CC26X2R1兼容?

    3)对于    CC2640R2、我们必须更改电容器 C1的位置(请参阅图)以连接到 BOOSTXL-AOA。 对于 LAUNCHXL-CC26X2R1、我们是否应该执行相同的操作? LAUNCHXL-CC26X2R1的另一个版本是否水平安装了电容器(请参阅图)、无需更改电容器位置?

    此致、

    Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    [引用 USER="Piotr Lipinski ]1)    根据我的理解,我们应该使用 LAUNCHXL-CC26X2R1 而不是 CC2640R2。 我们是否应该使用 LAUNCHXL-CC26X2R1 作为信号源、 并使用 LAUNCHXL-CC26X2R1 + BOOSTXL-AOA 作为接收器来读取 AoA? 它是否正确?
    正确

    [引用 USER="Piotr Lipinski ]2)    BOOSTXL-AOA 是否LAUNCHXL-CC26X2R1兼容?[/QUERT]
    是的,当然:)

    [引用 USER="Piotr Lipinsk"]3)    对于 CC2640R2、我们必须更改电容器 C1的位置(请参阅图)以连接 到 BOOSTXL-AOA对于 LAUNCHXL-CC26X2R1、我们是否应该执行相同的操作LAUNCHXL-CC26X2R1的另一个版本 是否水平安装了电容器(请参阅图像)、无需更改电容器位置?[/QUERT]
    正如您对 CC2640R2所做的那样、您必须更改电容器 C1的位置、以将 BOOSTXL-AOA 连接LAUNCHXL-CC26X2R1
    很抱歉、我们没有为 LAUNCHXL-CC26X2R1提供 已完成的此修改。

    此致、