Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
我正在 CCS 11中使用 CC2652R7RGZ 进行开发。 闪存软件后、似乎芯片已锁定、现在我无法将其解锁。 当我尝试进入调试器时、我收到以下错误:
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包9.7.0.00213)
当我进入 Uniflash 并尝试擦除芯片时、我会收到以下消息:
连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.7.0.00213)
如何解锁和擦除芯片? 以及如何防止 Code Composer 中的芯片在闪存时锁定芯片。 我已将构建设置为进行调试。
如果有更好的提问地点、请告诉我或将问题转移到另一个线程。
谢谢、Seth