This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:无法解锁 CC

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1197843/cc2652r7-unable-to-unlock-cc

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在  CCS 11中使用 CC2652R7RGZ 进行开发。 闪存软件后、似乎芯片已锁定、现在我无法将其解锁。 当我尝试进入调试器时、我收到以下错误:

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包9.7.0.00213)

当我进入 Uniflash 并尝试擦除芯片时、我会收到以下消息:

连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.7.0.00213)

如何解锁和擦除芯片? 以及如何防止 Code Composer 中的芯片在闪存时锁定芯片。 我已将构建设置为进行调试。

如果有更好的提问地点、请告诉我或将问题转移到另一个线程。

谢谢、Seth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、还需要提到的是、我使用 launchpad XDS110连接到我的 CC2652。 (不在 launchpad 上使用 CC2652、仅使用 XDS110)。 已尝试闪存编程器2、但也无法使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    您可以在此处查看此指南吗?
    JTAG_Debugger 连接问题

    特别是"无法访问路由器子路径"部分。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 这非常有帮助、解决了我的问题。 出于某种原因、我认为芯片已锁定、因为它将闪存一次、但不会再次闪存。 现在的情况似乎是、当电机以自定义配置连接到我的器件时、它们必须消耗过多的功率才能工作。 我断开了电机、它工作正常。