This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:蓝牙论坛

Guru**** 2883700 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, CC2340R5, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1196391/cc2640r2l-bluetooth-forum

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件:CC2340R2CC2340R5CC2640R2F

你(们)好

根据此帖子、

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1195794/cc2640r2l-any-possible-to-remove-unnecessary-part

我们还有5个问题:

1.客户询问、如果我们使用4x4 CC2340R2、但 EVM 使用5x5进行硬件布局设计、是否相同??

2.我们可以去除直流/直流 电感吗? 如果是、只需浮动引脚?

3.我们可以移除32.768K 冷冻保存吗? 我们将使 BLE 始终处于唤醒状态。 如果是、 X32_P/X32_N 引脚是否悬空?

4.我们尝试使用引导加载程序/后门模式来更新固件,cc2340R5 4x4是否支持它? 如果是、UART 引脚是什么? 与5x5封装相同?

4、是否可以删除下面的 CR10?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通知硬件团队提供进一步的见解。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、爱知、

    1、5x5的引脚数多于4x4、因此无法互换。

    显然可以移除 L1、从而将 器件限制为全局 LDO 模式。 DCDC (引脚30)应保持悬空。

    3.32.768KHz 晶振可以移除、引脚可以悬空。

    4.是的。 下面显示了支持4x4 UART 的引脚

    RX:5、7、9  

    TX:6、8、9

    5、CR10是一种 ESD 保护二极管、假设实施了充分的 ESD 保护(例如 ESD 搭接)、则可以移除该二极管。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bun。

    对于 Q1、是的、我们了解到5x5/4x4是不同的。

    那么、实际上客户要求提供任何参考指南吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、爱知、

    可在 以下网址申请参考设计:https://www.ti.com/wireless-connectivity/bluetooth/cc2340.html

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指4x4 IC 的布局指南。

    此外、对于第4点:

    是的。 下面显示了支持4x4 UART 的引脚

    RX:5、7、9  

    TX:6、8、9

    哪一个 RX/TX 对支持后门模式? 或者所有这些引脚都支持它?

    例如、在 cc2640R2F 中、只有 DIO 0/1支持后门模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送4x4参考设计、因为您已经获得批准。

    所有这些引脚都应该能够支持它。  

    Bun