This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:使用 TI BTool 应用时:如何从0-250 RSSI 结果计算 dBm 值?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540EMK-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1226982/cc2540emk-usb-when-using-ti-btool-app-how-do-we-calculate-dbm-value-from-the-0-250-rssi-result

器件型号:CC2540EMK-USB

背景信息:

  • 当 使用所示的系统 1 (TI 硬件/ TI 固件/TI 软件包监听器 APP)、信号强度结果以 dBm 为单位。 这些结果非常有用且有意义、因为它们可与其他系统相媲美。
  • 当使用所示的系统 #2 (TI 硬件/TI 固件/TI BTool APP)、信号强度结果处于0-250无单位刻度。 这些结果没有用处或意义、因为我们无法计算等效的 dBm (或 mW)值、因此我们无法与其他系统进行比较。
  • 但我们 需要将 系统2用于我们的测试装置(因为将我们的测试装置 API 连接到 TI BTool 应用程序更容易)。

问题:

使用所示的系统2 (TI 硬件/ TI 固件/TI BTool 应用)时、如何 计算0-250结果的 dBm (或 mW)值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    Clement 辅助使用的唯一信息是 BTool 将 RSSI 作为8位有符号整数(也称为二进制补码)提供、因此结果应解释为-128到127之间的值。  因此、0xB2代表50 (178 - 128)、而相应的偏移(对于数据表中的默认标准模式、接收器灵敏度为-87、对于高增益模式、接收器灵敏度为-93)将为-37dBm (50 - 87)、这非常接近您的数据包监听器测量值。   有关 HCI_EXT_SetRxGainCmd 的说明、您可以参阅 TI BLE HCI 供应商特定 HCI 指南、以在标准/高增益模式之间切换。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的帮助、这听起来很有希望。 我从之前的线程中知道、我们基本上是在寻找一个偏移、根据您的回复  、对于默认标准模式(即-128-87)、偏移总数将为-215。

    我对这种解释的二补码方面有一些保留(即为什么 BTool 会显示0xB2为178 而不是将其转换为我们的50、而且实际上不是178的补码-78?)、但我不是一个编码器! 此外、根据之前的快速实验、我们预计偏移会接近-239 (请注意、  我的屏幕截图上显示的-30dBm 并不意味着等于178次测量值、那是两个随机结果)。

    但是、现在我们已正确设置两个系统、我们将重复该实验、并尝试验证 默认标准模式下总偏移-215是否正确。 我将在接下来的几天内再次报告、暂时不要关闭该主题。。。  

    此致

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTool 和软件包监听固件之间的无线电设置可能存在差异、这些固件考虑了剩余的偏移裕度。  您是否已尝试设置两个  与 BLE 发送器距离相等的 CC2540EMK-USB 器件、以便您可以在两个工具上测量相同的数据包?  这样、您可以测试资源之间的线性等价并生成最准确的偏移值。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的头脑,想起来一样! 我们将在下一 两周内进行精确的测试。 我将分享结果...

    此致

    罗宾