Other Parts Discussed in Thread: CC2540EMK-USB
背景信息:
- 当 使用所示的系统 1 (TI 硬件/ TI 固件/TI 软件包监听器 APP)、信号强度结果以 dBm 为单位。 这些结果非常有用且有意义、因为它们可与其他系统相媲美。
- 当使用所示的系统 #2 (TI 硬件/TI 固件/TI BTool APP)、信号强度结果处于0-250无单位刻度。 这些结果没有用处或意义、因为我们无法计算等效的 dBm (或 mW)值、因此我们无法与其他系统进行比较。
- 但我们 需要将 系统2用于我们的测试装置(因为将我们的测试装置 API 连接到 TI BTool 应用程序更容易)。
问题:
使用所示的系统2 (TI 硬件/ TI 固件/TI BTool 应用)时、如何 计算0-250结果的 dBm (或 mW)值?