请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 您好!
我的客户正在使用 CC2340驱动 LED。
客户在 sdk6.2、6.4和7.1中提供的示例代码中查看了 LED.h LED.c、它最终链接到 PWM.h、用户无法找到相应的 PWM.c、用户实施这些 API 是否有必要、或者是否实际上由一些库链接?
谢谢。
Christina
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在使用 CC2340驱动 LED。
客户在 sdk6.2、6.4和7.1中提供的示例代码中查看了 LED.h LED.c、它最终链接到 PWM.h、用户无法找到相应的 PWM.c、用户实施这些 API 是否有必要、或者是否实际上由一些库链接?
谢谢。
Christina