This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 CC2340R5 PWM 示例驱动 LED

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1224832/cc2340r5-using-cc2340r5-pwm-example-to-drive-led

器件型号:CC2340R5

您好!  

我的客户正在使用 CC2340驱动 LED。

 

客户在 sdk6.2、6.4和7.1中提供的示例代码中查看了 LED.h LED.c、它最终链接到 PWM.h、用户无法找到相应的 PWM.c、用户实施这些 API 是否有必要、或者是否实际上由一些库链接?

谢谢。

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christina:

    我可以看到客户指的是什么、感谢您提请我们注意。  PWM 驱动程序还没有 准备好供客户使用、这就是 PWM.c 缺失的原因。  该计划与 2Q23 SDK (v7.20)一起提供。

    此致、
    Ryan