使用如下电阻:
SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_41_00_17
Code Composer Studio:12.3.0.00005
由于某些原因、当我激活 共存(DIO21上的 Coex 模式单线请求)时、无法连接多个移动设备。 我已经通过 Android 和 iOS 设备进行了测试。
我可以看到 DIO21上的共存脉冲、因此函数看起来起作用。
为了确保没有进行不良实施、我还使用 TI 示例 project_zero 和 simple_peripheral_oad_offchip 进行了测试 。 我在示例中所做的唯一更改是添加共存。
首先使用 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29进行测试、然后切换到最新的 SDK、但结果是相同的。
您可以在提供的 UART 日志文件中看到发生了什么:
在 #000023处、第一个设备连接无问题
在 #000031时,第二台设备尝试连接,但在短时间后断开连接
e2e.ti.com/.../RF-coexistence-not-working-with-more-than-one-device-connected.txt
这是我针对 PROJECT_ZERO 的 syscfg、 仅针对 COEX 进行了修改