This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:激活"射频共存"时、无法连接多个移动设备

Guru**** 2850640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1222504/cc2652r7-not-possible-to-connect-more-than-one-mobile-device-when-rf-coexistence-is-activated

器件型号:CC2652R7

使用如下电阻:

SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_41_00_17
Code Composer Studio:12.3.0.00005

由于某些原因、当我激活 共存(DIO21上的 Coex 模式单线请求)时、无法连接多个移动设备。 我已经通过 Android 和 iOS 设备进行了测试。

我可以看到 DIO21上的共存脉冲、因此函数看起来起作用。

为了确保没有进行不良实施、我还使用 TI 示例 project_zero 和 simple_peripheral_oad_offchip 进行了测试 。 我在示例中所做的唯一更改是添加共存。

首先使用 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29进行测试、然后切换到最新的 SDK、但结果是相同的。

您可以在提供的 UART 日志文件中看到发生了什么:

在 #000023处、第一个设备连接无问题

在 #000031时,第二台设备尝试连接,但在短时间后断开连接

e2e.ti.com/.../RF-coexistence-not-working-with-more-than-one-device-connected.txt

这是我针对 PROJECT_ZERO 的 syscfg、 仅针对 COEX 进行了修改

e2e.ti.com/.../project_5F00_zero.syscfg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krister:

    感谢您与我们联系。 我们将查看您的查询、并尽快回复您。 与此同时、您是否有机会了解 BLE 共存 SimpleLink Academy? 本培训模块提供了一些有关 COEX 如何工作以及如何在 SDK 项目上实施的宝贵信息。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krister:

    完全正确、这个问题是已知的。

    (请参阅下面的主题

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1207554/cc1352p-simple-peripheral-with-2-connections-not-working-with-ble-coexistence)

    我们的团队目前正在处理此问题、感谢您对此问题的确认。

    我会随时向您通报最新情况、以及何时为您找到解决方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan 和 Guillaume、

    感谢您的快速响应。

    在我创建自己的问题报告之前、我曾尝试在此论坛中搜索问题、但未使用"搜索"功能找到任何内容。 使用 Google 时、我发现了上面链接的问题。

    解决方案是否有任何时间计划?

    此致、

    克里斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krister:

    您是否在此 E2E 浏览器中进行了搜索、因为我能够使用"RF 共存"关键字看到它。

    关于解决方法的潜在时间、如果团队对此有更多见解、我会与他们进行核实。

    此致、