请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 你好!
我们的 PCB 目前使用带有外部32kHz 晶体振荡器的黑色。 如果我们改为使用内部振荡器(根据 SWRA499C)、这是否会影响 BLE-SIG RF-PHY 认证 (SWRA601I)或 EMC 认证测试(即 FCC、ISED、CE)的结果?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.