This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:内部32kHz 振荡器-对监管测试的影响

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1219925/cc2640r2f-internal-32khz-oscillator---impact-on-regulatory-testing

器件型号:CC2640R2F

你好!

我们的 PCB 目前使用带有外部32kHz 晶体振荡器的黑色。  如果我们改为使用内部振荡器(根据 SWRA499C)、这是否会影响 BLE-SIG RF-PHY 认证 (SWRA601I)或 EMC 认证测试(即 FCC、ISED、CE)的结果?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于蓝牙认证、我建议联系您的蓝牙认证顾问、因为他们有责任评估设计是否足够接近、从而允许在不进行额外测试的情况下进行此更改。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    对32kHz 晶体使用内部时钟应该不会影响两种鉴定。

    此致、

    BUN