This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:为什么接收器测试选择性使程序卡在 LE 2M?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1208568/lp-cc1352p7-why-the-receiver-test-the-selectivity-makes-a-program-stuck-at-le-2m

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7

  您好!  

 我们正在测试 LP-CC1352P7的 BLE 接收器性能、并 使用了  C:\ti.com/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\rtos\LP_CC1352P7_1\ticle5stack\host_test\tirtos7\bleang。 但当我们在 LE 2M 下测试接收器选择性时、我们将所需信号设置为2440MHz 和-67dBm、干扰信号设置为2444MHz 和-31dBm、LP-CC1352P7中的程序 存在卡滞、 只有使用复位按钮才能使用接收器测试、以便它可以恢复正常。 当我们在 LE 1M 或 LE 编码下进行测试时、它可以正常工作、而在 LE 2M 下测试时、它会 犯错。 我想知道为什么会在 LE 2M 上发生这种错误? 有什么解决方案可以解决这一问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否认为 HOST_TEST 程序在受给定信号干扰时会崩溃?

    您如何生成干扰信号、您是否正在使用 SmartRFStudio?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    是的、当我们同时提供所需信号和干扰时、host_test 程序会崩溃。 当我们只提供所需的信号时、host_test 程序可以正常运行;当给出了干扰信号时、host_test 程序会崩溃。 并且、我们使用 矢量信号发生器 SMBV100A 而不是 SmartRFStudio 生成干扰信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会尝试重现此问题、但需要干扰信号的更多特性。

    "你怎么了?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我们将干扰信号设置为: 干扰源应使用 PRBS15数据连续调制(即、信号中没有数据包结构或暂停)、并且干扰源应在激活所需信号之前至少已稳定1ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何生成所需的信号? 它是使用另一个 HOST_TEST 已编程器件、还是使用另一个矢量信号发生器?

    我们还假设您的测试正在进行中。

    到目前为止、我们尚未能够重现矢量信号发生器 SmartRFStudio 的问题、但我们是在辐射环境中解决的。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我们使用另一个信号发生器 LitePoint IQxstream-5G 来生成所需的信号、所需的信号和干扰信号通过电源组合器混合在一起。 并且测试是在传导设置中 dong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试了以下传导测试:

    • 干扰信号为-31dBm、通道19、运行 Smart RF Studio 连续 TX、调制、未调制和 HCI_LE_EnhancedTransmitterTest  
      • HCI_LE_EnhancedTransmitterTest 的参数:
    • 所需的信号为-67dBm、通道17运行 HCI_LE_EnhancedTransmitterTest 命令
      • 参数:
    • 两个信号都馈送到耦合器、连接到运行 HCI_LE_EnhancedReceiverTest 的接收器器件
      • 参数:

    而且我们未能重现您的问题。

    您在 BTool 中使用的波特率是115200吗? 干扰信号以多大功率开始使您身边的 host_test 程序崩溃?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我们设置的 BTool 中的波特率为115200、干扰信号功率为-31dBm、使 host_test 程序崩溃。 但干扰信号发生器、我们没有使用 Smart RF Studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    您能否介绍一下有关使用 Smart RF Studio 生成干扰信号的详细信息? 我们需要使用您的方法对其进行验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 yuetanhuang:

    我们将 SmartRF Studio 用于以下模式:

    • 数据包 TX
    • 连续 TX、未调制、调制

    20dBm 时的功率读数

    我们还将尝试使用矢量信号发生器进行测试。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    SmartRF Studio 生成的干扰信号不 符合蓝牙标准。  当 模式为连续调制 TX 时、SmartRF Studio 无法选择 PRBS15数据类型。

    我们可以在 射频物理层(RFPHY)/测试套件中看到该标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 yueyanhuang:

    使用 SRFSTUDIO 似乎无法实现、但该器件能够实现、如 TRM 的表25-102.中所示。

    与此同时、我们使用与您类似的设置进行了测试、其中使用两个矢量信号发生器生成 BLE 数据包。 而且我们也未能重现此问题。

    您是否尝试过增加 BTool 的波特率?

    您是否还能为我们提供串行接口的逻辑捕获、尤其是在它崩溃时?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧是我们要生成的信号、右侧峰值是所需信号、即干扰源:

    而频率如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    您是持续发送所需的信号包、还是这些数据包之间存在延迟?

    如果没有延迟、请添加100ms 的延迟。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我们 已经尝试 在 BTool 上增大波特率、例如230400、460800、921600;当干扰的信号为2444MHz 和-31dBm 时、程序将异常运行;但如果干扰信号的功率增加到-27dBm、host_test 程序将崩溃。 我们将尝试确定在提高波特率后是否所有电路板都出现此问题。 目前、只有一个电路板遇到此问题。

    我们设置所需的信号具有数据包间隔、如下图所示:

    另外、我们想知道您使用的矢量信号发生器模型、我们尝试使用相同的机器来生成信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 yuetanghuang:

    感谢您提供的信息、我们将等待您提供更多结果。

    我们使用 Rohde&Schwarz SMW200A 矢量信号发生器。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur R、您好!

    我们已经对五个模块进行了测试、发现当我们增加波特率、将受干扰的信号设置为2444MHz 和-30dBm 时、host_test 程序可以正常工作;如果我们增加了功率、host_test 程序会在其中一个模块中崩溃、其他模块仍然正常工作。