Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7, CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7
您好!
我们正在测试 LP-CC1352P7的 BLE 接收器性能、并 使用了 C:\ti.com/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\rtos\LP_CC1352P7_1\ticle5stack\host_test\tirtos7\bleang。 但当我们在 LE 2M 下测试接收器选择性时、我们将所需信号设置为2440MHz 和-67dBm、干扰信号设置为2444MHz 和-31dBm、LP-CC1352P7中的程序 存在卡滞、 只有使用复位按钮才能使用接收器测试、以便它可以恢复正常。 当我们在 LE 1M 或 LE 编码下进行测试时、它可以正常工作、而在 LE 2M 下测试时、它会 犯错。 我想知道为什么会在 LE 2M 上发生这种错误? 有什么解决方案可以解决这一问题吗?