This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:CC2652R1F 待机功耗

Guru**** 2943720 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1211864/cc2652rsip-cc2652r1f-standby-power-consumption

器件型号:CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、

大家好、我使用的是 CC2652R1F、他有一个简单的外设示例。

在一个修改的   µA 中,我试图实现数据表中声明的待机功耗( www.ti.com/.../swrs207h.pdf -待机: 0.94 μ A ( RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)。

似乎器件处于100%时间待机模式(已在 Energytrace++中验证),消耗~9uA。 当再充电脉冲达到4mA 左右时。 收集数据。 有没有办法,我可以把它带到数据表索赔的值?  

SDK - simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13

图1- Energytrace ++

图2.

图3:测量的功耗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    您是否可以确认您是在断开调试器的情况下运行测试?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我在断开调试器后进行功耗测量(使用调试器时、平均电流约为100mA)。 仅连接了调试器以检查 Energytrace++、然后将其移除以测量功耗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我建议您查看以下资源 https://www.ti.com/lit/swra478

    然后、确保您在使用的是 CC2652R1F、而不是像您在该线程的器件型号字段中所提到的那样使用 CC2652RSIP。 如果是,则是不同的数据表:

    https://www.ti.com/lit/ds/swrs262b/swrs262b.pdf?ts=1680506134115&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLP-CC2652RSIP

    最后、我将与专家联系以查看您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!  

    感谢您的反馈。 我确认我在 CC2652R1F 中使用的器件。 在器件型号 autofill 中,  CC2652RSIP 出现。 您可以忽略它。  
    此外、我们还通过 SDK- 4.30.00.54 + Open Thread 使用了相同的芯片。 在此项目中,使用类似的设置(所有 GPIO 均处于待机状态+无活动任务),我们能够匹配低于1uA 的待机功耗。  
    现在、我们计划移至 BLE 堆栈、而不是 Open Thread。 硬件没有变化、但 SDK 更改为 6_40_00_13、并且我们在其中启用了 BLE 堆栈。 其他设置与上述相同、这里可以看到功耗约为9uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是否使用的硬件设计与 OpenThread 产生1uA 电流的设计相同?  

    是否要评估 TI LaunchPad 或定制电路板?

    您是否可以尝试相同的测试、但只能在同一 SDK 上的简单 TI 驱动程序示例上进行测试、例如 gpiostandby。

    关于 simple_peripheral、您应通过定义 power_saving 并删除 UART 显示来禁用 UI。

    希望这将有所帮助,

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    答[1]:是的,我使用的是相同的硬件,它是专为物联网应用开发的定制板。 我们之前使用了 OpenThread、现在计划迁移到 BLE。 目前正在进行评估。 在新的构建中、只有 SDK 更改了-无硬件更改。   

    AN [2]:定制电路板

    回答[3]:我使用最新的 SDK 尝试了 GPIO 待机项目,即6。结果与我的 BLE 堆栈(10-14uA)相当。 无论以何种方式在我的测试代码中,只配置 GPIO ,没有任务处于活动状态  

     回答[4]:我启用了节能并删除了显示,之后只有我能够实现 uA。 这两者的功耗在 mA 范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 BLE5堆栈的连接参数是什么?您在省电模式下是否看到任何射频活动?

    您可以按照本调试指南中所述配置 GPIO 来实现该 目的:

    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/6.40.00.13/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/debugging-index.html#debugging-rf-output

    这显然会增加功耗、但只是为了再次检查无线电在此期间是否关闭。

    请告诉我结果

    此致