Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、
大家好、我使用的是 CC2652R1F、他有一个简单的外设示例。
在一个修改的 µA 中,我试图实现数据表中声明的待机功耗( www.ti.com/.../swrs207h.pdf -待机: 0.94 μ A ( RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)。
似乎器件处于100%时间待机模式(已在 Energytrace++中验证),消耗~9uA。 当再充电脉冲达到4mA 左右时。 收集数据。 有没有办法,我可以把它带到数据表索赔的值?
SDK - simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13
图1- Energytrace ++

图2.

图3:测量的功耗