This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用 SDK 中的 uniflash 刷写了 host_test_app.hex "simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13"
在 ubuntu 中尝试了使用以下命令连接设备
innophase@innophase-ThinkPad-E14:~$ sudo btattach -B /dev/ttyACM0 -S 115200 -N &
[1]7302.
innophase@innophase-ThinkPad-E14:~$将主控制器连接到/dev/ttyACM0
将线路规则从0切换为15
附加了器件索引1
innophase@innophase-ThinkPad-E14:~$ hciconfig
HCI1: 类型:主 总线:UART
BD 地址:74:D2:85:D3:6D:0B ACL MTU:255:5 SCO MTU:0:0
关断初始化正在运行
Rx 字节:231 ACL:0 SCO:0事件:16错误:0
TX 字节:90 ACL:0 SCO:0命令:18错误:0
HCI0: 类型:主 总线:USB
BD 地址:AC:12:03:86:CB:02 ACL MTU:1021:4 SCO MTU:96:6.
启动运行 PSCAN ISCAN
Rx 字节:20057 ACL:0 SCO:0事件:3185错误:0
TX 字节:772964 ACL:0 SCO:0命令:3183错误:0
innophase@innophase-ThinkPad-E14:~$ sudo hciconfig hci1 up
无法初始化设备 hci1:连接超时(110)
如果有任何其他 HCI 接口示例、敬请告知
您好!
感谢您与我们联系。
您可以在以下位置找到 host_test 示例支持的 HCI 命令和 HCI 协议说明: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/ble5stack/vendor_specific_guide/BLE_Vendor_Specific_HCI_Guide/introduction.html
您还可以使用 BTool (用于 Windows 环境)来查看可用的命令。
为了进一步调试、我建议您将逻辑分析仪连接到 UART 线路、以查看您的工具发送的命令是否符合预期命令。
请告知我们您的结果。
此致、
感谢 Clement 的响应
我无法从 Ubuntu 启动 HCI 接口。 BTool 可以工作、但我需要 HCI 接口、以便我可以从终端或使用脚本发送 HCI 命令
您好!
我不在办公室、直至4月12日。
请打开一个新主题、指定所需的 HCI 命令列表。
此致、