This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:尝试作为 HCI-UART 使用时、在带有示例 host_test 的 Ubuntu 上 BTAttach 失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1212027/lp-cc2652rb-btattach-fails-on-ubuntu-with-example-host_test-when-tried-to-use-as-hci-uart

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

使用 SDK 中的 uniflash 刷写了 host_test_app.hex "simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13"

在 ubuntu 中尝试了使用以下命令连接设备

innophase@innophase-ThinkPad-E14:~$ sudo btattach -B /dev/ttyACM0 -S 115200 -N &
[1]7302.
innophase@innophase-ThinkPad-E14:~$将主控制器连接到/dev/ttyACM0
将线路规则从0切换为15
附加了器件索引1

innophase@innophase-ThinkPad-E14:~$ hciconfig
HCI1:   类型:主 总线:UART
   BD 地址:74:D2:85:D3:6D:0B ACL MTU:255:5 SCO MTU:0:0
   关断初始化正在运行
   Rx 字节:231 ACL:0 SCO:0事件:16错误:0
   TX 字节:90 ACL:0 SCO:0命令:18错误:0

HCI0:   类型:主 总线:USB
   BD 地址:AC:12:03:86:CB:02 ACL MTU:1021:4 SCO MTU:96:6.
   启动运行 PSCAN ISCAN
   Rx 字节:20057 ACL:0 SCO:0事件:3185错误:0
   TX 字节:772964 ACL:0 SCO:0命令:3183错误:0
innophase@innophase-ThinkPad-E14:~$ sudo hciconfig hci1 up
无法初始化设备 hci1:连接超时(110)

如果有任何其他 HCI 接口示例、敬请告知