This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:如何使用引脚关断电流示例

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1203786/launchxl-cc2640r2-how-to-minimize-shutdown-current-using-pinshutdown-example

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACECC2640R2F

您好!

我想通过 在 simpleCentral 示例中实施 pinShutdown 示例来尽可能降低电流消耗。 数据表中指出器件在进入关断模式后的流耗小于10uA。  

但是、当我尝试运行该示例并观察电流消耗时、看起来情况根本不是这样。  

我已尝试 使用3.3V/100mA 的电源为该器件供电、并断开 TMS 和 TCK 跳线。 我还尝试在 Power_SHUTDOWN 之前使用 PIN_CLOSE 函数关闭 LED 和按钮引脚。

但我能实现的最佳结果是仅约1.5mA。

 

1. 没有修改的 pinShutdown 示例可以实现低于10uA 吗? 如果没有、 需要进行哪些修改才能实现这一点?

2. CC2640R2是否在函数 Power_SHUTDOWN 中支持关闭时间? 如果不是、 我可以使用时钟函数执行类似的操作吗?