This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:偶尔无法访问服务和连接

Guru**** 2979880 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1234544/cc2640r2f-occasionally-unable-to-access-services-and-connect

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640、

我们搭建了一个稳定的项目、但是不小心发现在某些情况下手机无法连接到 CC2640R2F 也无法获取服务特征值、而 CC2640是正常广播的。  此问题不应与电话型号有关、因为在出现此问题的情况下尝试了许多不同的电话型号。  此外、此程序在其它电路板上正常运行。

发生问题的可能性非常低,由于重置可能不再出现问题,因此我们未执行任何重新启动。  导致此类问题的可能原因是什么、或者可以使用哪些方法来帮助找到问题? 任何建议都很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lishuang:

    感谢您的意见、我将发送给相关专家。 您能否跟进 SDK 版本? 此外、器件无法连接或它未进行广播是否也是问题?

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了回答 Rogelio 提供的问题之外、您还能否澄清在使用未经修改的 simple_peripheral 工程时是否观察到此行为?

    此致、

    1月