请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640、
我们搭建了一个稳定的项目、但是不小心发现在某些情况下手机无法连接到 CC2640R2F 也无法获取服务特征值、而 CC2640是正常广播的。 此问题不应与电话型号有关、因为在出现此问题的情况下尝试了许多不同的电话型号。 此外、此程序在其它电路板上正常运行。
发生问题的可能性非常低,由于重置可能不再出现问题,因此我们未执行任何重新启动。 导致此类问题的可能原因是什么、或者可以使用哪些方法来帮助找到问题? 任何建议都很有帮助。