This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:功耗怪异

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, ENERGYTRACE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1234431/lp-em-cc2340r5-power-consumption-is-weird

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5ENERGYTRACESysConfig

尊敬的 Champs:

我正在尝试示例项目"rfPacketRx_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang"。

我 没有 做任何修改。 然而、EnergyTrace 显示了高功耗电流消耗:在不使用 LED 的情况下大于12mA。

即使当我尝试使用函数 sleep ()将 MCU 置于待机模式时,电流仍然大于4mA。 4mA 来自哪里?

此外、我不明白为什么 SysConfig 中添加了 UART、DMA 和 Temperature。  有人可以建议吗?

此致、

Kien Nguyen