Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, ENERGYTRACE, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:CC2340R5、 ENERGYTRACE、 SysConfig
尊敬的 Champs:
我正在尝试示例项目"rfPacketRx_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang"。
我 没有 做任何修改。 然而、EnergyTrace 显示了高功耗电流消耗:在不使用 LED 的情况下大于12mA。
即使当我尝试使用函数 sleep ()将 MCU 置于待机模式时,电流仍然大于4mA。 4mA 来自哪里?
此外、我不明白为什么 SysConfig 中添加了 UART、DMA 和 Temperature。 有人可以建议吗?
此致、
Kien Nguyen