This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:帮助编译用于认证的文档

Guru**** 2390935 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1232808/cc2652r-help-to-compile-documentation-for-certification

器件型号:CC2652R

您好!

我必须对基于 CC2652R 的产品进行 BT 认证。 认证实体是 DEKRA。 他们要求汇编一些文档:

- FDT30_18

- RF_PHY.IXIT.P18

- RF-PHY.ICS.p8

具体而言、对于  RF_PHY.IXIT、需要指示许多特定于 PHY 的参数。 我能以正确的方式找到这些信息以供文档编译吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议参考" 如何认证您的蓝牙产品 "应用报告、因为其中包含有关如何认证您的蓝牙产品的非常有价值的信息。 此文档讨论了如何执行蓝牙射频测试和其他有用的详细信息。 如果您使用蓝牙测试仪进行测试、我还建议参考 针对直接测试模式配置低功耗蓝牙器件 应用手册。 第二个应用手册提供了有关如何将器件置于直接测试模式以及如何使用蓝牙测试仪向器件发送命令的有用说明。

    有关测试的具体信息、请联系您的蓝牙资格认证顾问(BQC)。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供此文档  

    我的产品上启用了 DTM。 我能够    通过 UART 连接在 PC 上使用软件发送 DTM 所需的 HCI 命令(HCI_LE_Transmitter_Test、HCI_LE_Receiver_Test 和 HCI_LE_Test_end)。 问题在于要填入 ICS,特别是 IXIT 文件的数据。

    在您指出的第一个 pdf 中、我找到了此表

    那么、我假设我必须使用 CC26xx 列的值。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信是正确的。 但是、如果您的 BQC 出现了这种情况、请予以确认。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁是 蓝牙资格认证顾问 ? 来自 DEKRA 的人?

    我没有 BQC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    蓝牙认证顾问是一名独立的顾问、可帮助计划在此流程中对其蓝牙产品进行认证的公司。 蓝牙 SIG 的以下页面提供了有关它们的一些更多信息: https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/qualification-listing/qualification-consultants/

    此致、

    1月