主题中讨论的其他器件:SysConfig
SDK:7_10_00_35
举例来说、我有两个要求、即:
1.将 MTU 大小配置为250字节
2. 将 MPS 大小配置为240字节
我在这里提到了两个主题、它们涉及到:
1. MPS = maximum_pdu_size CCS/CC2652R:如何在 L2CAP 面向连接的通道中更改 MPS (最大有效负载大小)-蓝牙论坛- Bluetooth︎- TI E2E 支持论坛
2.mtu = maximum_pdu_size - 4 CC2652R7:设置 MTU 大小- Bluetooth 论坛- Bluetooth︎- TI E2E 支持论坛
因此、我假设无法单独配置 MPS 和 MTU。
当我们配置 maximum_pdu_size 时、我们将配置 MPS 和 MTU? 在这种情况下、MPS 是否始终大于 MTU?