请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC2652R7 主题中讨论的其他器件:CC2652R7
您好、专家!
我正在尝试将 OAD onChip (使用内部存储器通过无线下载)添加到"project_zero_LP_CC2652R7_tirtos7_ticlang"示例工程。 我可以遵循任何文档或示例代码来实现这一点吗? 我为 CC2652R7电路板做了定制电路板、但不包括 Launchpad 中的外部闪存、因此我将使用 内部闪存进行片上 OAD 操作。 可用的项目0示例给出了"OAD 未能打开"错误、因为它没有外部闪存、
存储器分配如下。

SDK 版本:7.10.00.98
CCS 版本:V 12
期待您的回答、
谢谢!