This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:OAD 片上不工作

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1238438/lp-cc2652r7-oad-onchip-not-working

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:CC2652R7

您好、专家!

我正在尝试将 OAD onChip (使用内部存储器通过无线下载)添加到"project_zero_LP_CC2652R7_tirtos7_ticlang"示例工程。 我可以遵循任何文档或示例代码来实现这一点吗?  我为 CC2652R7电路板做了定制电路板、但不包括  Launchpad 中的外部闪存、因此我将使用 内部闪存进行片上 OAD 操作。 可用的项目0示例给出了"OAD 未能打开"错误、因为它没有外部闪存、

存储器分配如下。  

SDK 版本:7.10.00.98

CCS 版本:V 12

期待您的回答、  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您提供的查询、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dushan:  

    您是否已完成 CC26XX 的 OAD SLA? 这些 SLA 非常适合了解更多有关 OAD 的信息。 您能否完成 此处链接的培训、看看是否适合您? 如果 SLA 培训适用于您的实施、这可以帮助我们更轻松地确定问题。  

    谢谢。  

    艾萨克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

    我将遵循这些指南