大家好、
以下是客户的请求:
CC2642与手机成功配对后、CC2642会擦除本地绑定信息、然后将手机连接到 CC2642。 手机将弹出绑定配对弹出窗口、点击确认将导致配对失败。 他需要重新连接和重新反弹配对成功。
捕获软件包并看到 DH 密钥检查失败提示

您能检查一下这个案例吗?
谢谢。此致、
尼克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick、
让我们退一步讲这个问题。 客户首先使用 simple_peripheral_oad_onchip 示例将1部电话与 CC2642R 配对。 绑定后、他已断开电话并尝试重新连接、但 我不能成功?
对于我所理解的步骤、他的流程是:
1 -将 CC2642R 连接到手机
2-将 CC2642R 绑定到手机
3 -断开电话(为什么客户在绑定完成后需要清除本地绑定??)
4-尝试与电话重新连接、出现"Bonding (绑定)"弹出窗口、连接结束
5 -重新连接手机并再次绑定、连接正常
您能确认还是漏掉了一些东西吗?
客户是否遵循了 用户指南中的 GAP Bond Manager 和 LE Secure 连接部分?
他以前是否使用过 OAD 与另一个目标? (如果 OAD_BLE_SECURITY在用户/持久性(对于片上 OAD)应用项目中定义、OAD 分配器将被强制与 OAD 目标配对、以使 OAD 发生。)
此致、