This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:电话绑定配对失败。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1242673/cc2642r-phone-binding-pairing-failed

器件型号:CC2642R

大家好、

以下是客户的请求:

CC2642与手机成功配对后、CC2642会擦除本地绑定信息、然后将手机连接到 CC2642。 手机将弹出绑定配对弹出窗口、点击确认将导致配对失败。 他需要重新连接和重新反弹配对成功。

捕获软件包并看到 DH 密钥检查失败提示

您能检查一下这个案例吗?

谢谢。此致、

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    已分配给 teammember 的新项目、您是否可以确认 SDK 版本以及他们作为项目基础的示例。

    此致、

    罗格利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Rogelio、

    感谢您的快速响应。 以下是客户的进一步回复:

    SDK 版本为 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04、示例为 simple_peripheral_oad_onchip。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    让我们退一步讲这个问题。 客户首先使用 simple_peripheral_oad_onchip 示例将1部电话与 CC2642R 配对。 绑定后、他已断开电话并尝试重新连接、但 我不能成功?  

    对于我所理解的步骤、他的流程是:  

    1 -将 CC2642R 连接到手机

    2-将 CC2642R 绑定到手机

    3 -断开电话(为什么客户在绑定完成后需要清除本地绑定??)

    4-尝试与电话重新连接、出现"Bonding (绑定)"弹出窗口、连接结束

    5 -重新连接手机并再次绑定、连接正常

    您能确认还是漏掉了一些东西吗?

    客户是否遵循了 用户指南中的 GAP Bond Manager 和 LE Secure 连接部分

    他以前是否使用过 OAD 与另一个目标? (如果 OAD_BLE_SECURITY在用户/持久性(对于片上 OAD)应用项目中定义、OAD 分配器将被强制与 OAD 目标配对、以使 OAD 发生。)

    此致、