在执行 FCC 程序时、我们面临2Mbit 模式的高信道(2480MHz)的频带边缘测量存在问题。 裕度超出限制2.3dB。 测量是在我们自己的实验室进行验证的。 作为参考、我在 TI SDK 电路板 CC2652R1上进行了相同的测量、并在几分之一 dB 范围内获得了相同的结果。
我正在使用 BTool 设置 DUT。 设置是
来自 HCI 扩展
功率+5dBm
速率为2Mbit 速率的通道39 (连续 TX)
如果功耗降低、则带隙处的功耗会低于54dBuV 的限值、因为载波和带边沿之间存在恒定的 dBc 比。
此致
弗莱明·拉森