请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 您好、TI 专家!
使用 CC264x 时,可以使用 API AONIOC32kHzOutputEnable (); 在 GPIO 上输出32kHz 时钟映射。
如果 CC2340R5具有 类似的功能?
SDK: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Wing:
请通过此 E2E 主题找到解决方案: https://e2e.ti.com/f/1/t/1228887
此致、
瑞安