This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:外部32kHz 时钟

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1243579/cc2340r5-external-32khz-clock

器件型号:CC2340R5

您好、TI 专家!


使用 CC264x 时,可以使用 API AONIOC32kHzOutputEnable (); 在 GPIO 上输出32kHz 时钟映射。


如果 CC2340R5具有 类似的功能?


SDK: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_10_00_35