This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:如何开启高增益 PA

Guru**** 2386500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2651P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1239357/cc2651p3-how-to-turn-on-high-gain-pa

器件型号:CC2651P3
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我使用了贵公司的电路板、然后是示例代码 mutil_role、SDK 版本(simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98)、

烧坏后、可以搜索 mutil_role 蓝牙信号、但 RSSI 只有-40dBm、如何打开20dBm 的增益信号?  

More‘s,Multi-role_init 函数最后、调用 HCI_EXT_SetRxGainCmd (HCI_EXT_TX_POWER_P2_20_DBM);或在器件运行后-40dBm、没有更改、如何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    若要打开高 PA、必须在 SysConfig 中对其进行配置、请参阅下图:

    您在代码中的何处调用 HCI_EXT_SetRxGainCmd 函数? 您还检查了 API 参考以正确调用该 HCI 命令?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"multi_role_init"函数的末尾、调用"HCI_EXT_SetRxGainCmd (HCI_EXT_TX_POWER_P2_20_DBM);"

    我正在使用示例代码"unitl_role"、SysConfig 的默认配置与您在不进行任何修改的情况下提供的配置相同。

    请问如何修改示例代码以便在您的官方开发板上获得高增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HCI 命令 HCI_EXT_SetRxGainCmd ()需要在以下其中一个定义的参数中:

    您使用的定义不是指高增益或标准增益、更重要的是定义 CC13x2P 或 CC23xx、请查看 API 参考文档以正确使用该命令。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我如何更改代码吗? 我使用的是示例代码"muitl_role"和官方开发板。 我已经在调试几天了、但它仍然是-40dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何打开20dBm 的增益信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    可以使用 HCI_EXT_SetRxGainCmd (HCI_EXT_RX_GAIN_HIGH)调整接收器增益

    可以使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()调整发送功率

    我需要了解您是想要20dBm 传输还是接收?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、调用了 HCI_EXT_SetRxGainCmd (HCI_EXT_RX_GAIN_HIGH)和 HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()、我们需要20dBm 的输出功率和接收输出功率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    什么是 CC2651P3的封装、只有7x7 RGZ 封装才能处理20dBm txPower。

    我提到的这两条命令都用于将 txPower 和 Rx 设置为20dBm。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员:

    TIL_ROLE 封装、则芯片为7x7 RGZ。 您提到了应调用两个命令的位置、请详细说明、谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以 在自定义项目的应用程序代码中调用 HCI_EXT_SetRxGainCmd ()和 HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()。

    此致、

    1月