This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:当前未安装支持器件##39;CC2652R1F'的 GNU Arm 编译器!

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1249086/launchxl-cc26x2r1-no-gnu-arm-compilers-supporting-device-cc2652r1f-are-currently-installed

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好、TI 团队、


我已 在 ubuntu 20.04.6 LTS 中安装了 CCS 12v。 现在、IAM 无法从 SDK 示例导入工程。 我在此附加图像、请帮助我解决此错误。 提前感谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adigarla Devi、

    你过得怎么样?   当涉及到如何下载、然后为 CSS 实施新的编译器时、有一些很棒的资源/指南(可在此处找到); 在 CSS 环境中 、如果您前往 Help、然后找到并安装新的代码生成编译器工具/安装 GCC ARM 编译器工具、则可以找到可下载的软件工具。  我 还拥有 ArmRegistered代码生成工具-编译器,可以从此处的 TI 工具中获得我特别安装了2.1.2.LTS (Windows 版本)。  我能够 在结尾处导入和编译 pwmled2_CC26X2R1_LAUNCHXL_nortos_gcc (编译时没有错误)。 希望这对您有所帮助!

    谢谢。
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的快速回复。 我很好。 希望您做得好。

    您能否告诉我要为 CCS IDE 12.4.0 UBUNTB-20.04 LTS 安装的工具链的确切版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adigarla Devi、

    您可以尝试从 https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG/2.1.2.LTS 下载该工具、然后再次检查它是否已添加到您的编译器环境中。

    然后尝试重新导入您的项目。

    GNU 应该与您的 SDK 一起自动安装、因此您是否可以根据需要重新安装 SDK? (您在使用什么 SDK?)   

    如果这样不起作用、则尝试安装 Arm GNU 嵌入式工具链:(ARM GNU 工具链| 9-2019-Q4-Major–Arm Developer)、并确保将其添加/安装到您的路径中。

    谢谢。
    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    它已在列表中。 请查看所附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、

    SDK -> simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24.run
    CCS -> CCS12.4.0.00007_linux-x64.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adigarla Devi、

    感谢您提供有关 SDK 的信息、我目前正在使用 cc13xx_cc26x_sdk_7_10_01_23 (在 Windows 上)作为参考。 我可以看到你的 GNU 仍在路径上缺失。 您能否尝试直接从 CSS 下载工具版本? 转至帮助 ⇒安装 GCC ARM 编译器工具 ⇒ 然后下载 ARM GCC 编译器工具(在 ARM GCC 工具下拉列表中、我的版本是 Windows、因此您的版本可能略有不同)。  

    您可能还需要 xdctools (我有 http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/3_51_03_28/index_FDS.html)、您应该能够从 xdctools 获得所需的 GNU。  

    谢谢。
    亚历克斯