您好、TI 团队、
我正在设计中使用 CC2340R52E0RGER 器件、对此我有几点疑问、敬请回答。
有内部晶体振荡器(32.768kHz 和48Mhz)。 那么、在任何情况下我们都需要外部晶体吗?如果是、为什么?
对于32kHz 晶振,推荐使用12pf 和15pf 的负载电容,正确吗?
对于外部48MHz 晶体振荡器、建议不要安装负载电容器。 是这样吗? 当我们有内部48MHz 电容器及其 BLE SOC 时、为什么推荐使用外部晶体进行无线电通信
我们直接通过低电压电池(3V)运行此器件。 VDDS 应与电池直接连接。 那么 VDDR 呢? 我们是否需要在该引脚上提供任何电压?
我们能否将 VDDR 与直流/直流引脚直接连接(不使用任何电感器和电容器)?
TVS 二极管在天线线路上的用途是什么?
我们计划在顶部使用 F 反向天线、它是4层 PCB。 底部是一些金属元件、例如开关和电池。 您能否为天线 CAD 文件提供路径? 请建议做,不要,如果有。
谢谢
M·特里巴迪