This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1251836/cc2340r5-cc2340

器件型号:CC2340R5

您好、TI 团队、

我正在设计中使用 CC2340R52E0RGER 器件、对此我有几点疑问、敬请回答。

有内部晶体振荡器(32.768kHz 和48Mhz)。 那么、在任何情况下我们都需要外部晶体吗?如果是、为什么?

对于32kHz 晶振,推荐使用12pf 和15pf 的负载电容,正确吗?

对于外部48MHz 晶体振荡器、建议不要安装负载电容器。 是这样吗? 当我们有内部48MHz 电容器及其 BLE SOC 时、为什么推荐使用外部晶体进行无线电通信

我们直接通过低电压电池(3V)运行此器件。 VDDS 应与电池直接连接。 那么 VDDR 呢? 我们是否需要在该引脚上提供任何电压?

我们能否将 VDDR 与直流/直流引脚直接连接(不使用任何电感器和电容器)?

TVS 二极管在天线线路上的用途是什么?

我们计划在顶部使用 F 反向天线、它是4层 PCB。 底部是一些金属元件、例如开关和电池。 您能否为天线 CAD 文件提供路径? 请建议做,不要,如果有。

谢谢

M·特里巴迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    团队成员正在对此进行调查、并会尽快与您联系。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Munesh:

    1. 有内部的晶体振荡器(32.768kHz 和48Mhz)。 那么、在任何情况下我们都需要外部晶体吗?如果是、为什么?

    这完全取决于用例。 通过使用两个晶体、可将本设计用作中央集线器和外设。

    中央集线器需要32.768kHz 晶体、外设只需要48MHz 晶体

    2. 对于32kHz 晶振,推荐使用 12pf 和15pf 的负载电容,正确吗?

    正确、但如果需要、可能需要根据要进行的认证类型进行调整。

    3、对于外部48MHz 晶体振荡器、建议不要安装负载电容器。 是这样吗? 当我们有内部48MHz 电容器及其 BLE SOC 时、为什么推荐使用外部晶体进行无线电通信

    是的、但这完全取决于您要获得的认证、这可能需要、也可能不需要进行调优。 此外、内部晶体不够准确、无法用于 BLE 时序目的、因此需要使用外部晶体。

    4. 我们直接通过低电压电池(3V )操作此设备。 VDDS 应与电池直接连接。 那么 VDDR 呢? 我们是否需要在该引脚上提供任何电压?

    您只需要提供 VDDS。 VDDR 是内部稳压器的输出、由 VDDS 供电。

    5.我们能否将 VDDR 与直流/直流引脚直接连接(不使用任何电感器和电容器)?

    我们不建议将其用作电感器和电容器的多种用途、例如直流/直流纹波滤波。 去除可能会产生意外的影响、因为更高的直流/直流纹波会在待机期间引起更频繁的再充电。

    6. 天线线路上 TVS 二极管的用途是什么?

    这是一个 ESD 保护二极管、用于为灌入接地的静电放电提供低阻抗路径、从而保护电路的其余部分。

    7.我们计划在顶部使用 F 反向天线、它是4层 PCB。 底部是一些金属元件、例如开关和电池。 您能否为天线 CAD 文件提供路径? 请建议做,不要,如果有。

    在此处查看我们的参考设计: https://www.ti.com/lit/zip/swrc381

    此外,您可以随时在此处提交设计评论,我们的团队将乐意提供反馈: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

    Bun