This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, LP-XDS110ET, UNIFLASH, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1248799/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5LP-XDS110ETUNIFLASH、

大家好、我对这一切都很陌生。  我有一个 具有 TI clang 编译器的 CC2340R5 Launch Pad 和 LP-XDS110ET 调试器。 LaunchPad UART 引脚(DIO6/DIO20)连接到另一个器件的串行端口。 使用终端、我无法向连接的设备发送说明或编写消息。 可以修改哪些可以在终端中写入的示例? 您是否也会提供这段代码?  

谢谢!

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    您使用的是哪个示例?  BLE 示例使用单向 UART (即仅传输)实现其终端功能、您可以参阅 TI 驱动程序 API 文档的显示模块。  您可以参考 uartecho 示例 以进一步了解双向 UART 通信。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议! 我加载了程序、并且在"Console"窗口中看到该消息、是否缺少一些东西?

    给设备通电后、我可以看到它在 Putty 中启动、但我无法写入命令或键入任何内容。

    当设备关闭时、它将允许我键入 如下所示的终端

    非常感谢您的帮助!!

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认您使用的是修订版 B/PG 2.0 CC2340R5器件(使用 Uniflash 读取器件信息)?  您是否确信 LP-XDS110ET 与 LP-EM-CC2340R5具有稳定的连接?  PuTTY 显示为(未激活)、表示您是否已使用115200的波特率连接到正确的应用 UART COM 端口?  确保 学习示例自述文件。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是 RevBPG2。 端口连接正确、波特率为115200。 我按照自述示例操作、但没有成功。 只是为了确保这是您所参考的示例自述文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自述文件正确。  在使用默认 LaunchPad 运行该示例并按照我提供的说明运行该示例后、我提供了一个输出示例。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当我键入时、我得到了回波。 当我打开通过串行(DIO6/dio20)连接的设备时、它不允许我键入任何命令来与我的设备进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于您的 PuTTY 版本或终端设置所致。  例如、 如果没有已连接且正常工作的示例、我的 PuTTY v0.76会话将不会键入/回显字符。  您还可以尝试使用 CCS 或 Tera Term 作为替代终端选项。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Putty 设置与您的设置相同、但遗憾的是、使用 CCS 和 Terra 终端时、我会看到 Putty 中的设置相同。 如果我遵循正确的步骤和建议、我的 LaunchPad 板是否 有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是 PG 2.0器件且可编程、则不太可能出现有缺陷的 LaunchPad。  您是否可以尝试对不同的 TI 驱动程序示例进行编程、例如 gpiointerrupt 、甚至是像 basic_ble 这样的 BLE 项目、并确定该项目是否在广播并可由 TI SimpleLink Connect 应用程序发现

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有尝试 GPIO 中断、但我已经尝试了所有 BLE 样片、结果相同、无法向连接的器件写入指令。

    我将告诉您有关 GPIO 中断的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法向我连接的设备写入指令

    我不确定这意味着什么、但我想让您尝试一下 TI SimpleLink Connect 应用程序。  确保使用 Uniflash 擦除所有存储器并验证器件信息。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位同事帮助我解决了这个问题、我使用 DIO6和 DIO20作为 UART 回声示例、正如我之前提到的、连接虽然与 DIO20和 DIO22兼容!!!!

     感谢您的支持