主题中讨论的其他器件:CC2340R5、 LP-XDS110ET、 UNIFLASH、
大家好、我对这一切都很陌生。 我有一个 具有 TI clang 编译器的 CC2340R5 Launch Pad 和 LP-XDS110ET 调试器。 LaunchPad UART 引脚(DIO6/DIO20)连接到另一个器件的串行端口。 使用终端、我无法向连接的设备发送说明或编写消息。 可以修改哪些可以在终端中写入的示例? 您是否也会提供这段代码?
谢谢!
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我对这一切都很陌生。 我有一个 具有 TI clang 编译器的 CC2340R5 Launch Pad 和 LP-XDS110ET 调试器。 LaunchPad UART 引脚(DIO6/DIO20)连接到另一个器件的串行端口。 使用终端、我无法向连接的设备发送说明或编写消息。 可以修改哪些可以在终端中写入的示例? 您是否也会提供这段代码?
谢谢!
弗兰克
尊敬的 Frank:
您使用的是哪个示例? BLE 示例使用单向 UART (即仅传输)实现其终端功能、您可以参阅 TI 驱动程序 API 文档的显示模块。 您可以参考 uartecho 示例 以进一步了解双向 UART 通信。
此致、
瑞安
如果是 PG 2.0器件且可编程、则不太可能出现有缺陷的 LaunchPad。 您是否可以尝试对不同的 TI 驱动程序示例进行编程、例如 gpiointerrupt 、甚至是像 basic_ble 这样的 BLE 项目、并确定该项目是否在广播并可由 TI SimpleLink Connect 应用程序发现?
此致、
瑞安