This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:中央配对时间

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1246349/cc2340r5-central-pairing-time

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我正在将 CC2340R5中央设备连接到 CC2340R5外设。

从中央侧启动配对后、成功完成配对大约需要80-90秒。

中心设备参数:


外围设备参数:

使用手机10秒内即可完成。

为什么要花这么多时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们取得联系、

    首先、您要采取哪些步骤来估算配对时间?

    一旦中央设备扫描了外围设备并启动连接、它所花费的时间将比具有相同连接间隔(在外围设备侧)的手机要长得多?

    可以在中央侧缩短连接间隔、智能手机有自己固定的连接间隔(我不知道手机的值)、可以直接在 SysConfig 中缩小。

    希望这对您有所帮助、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纪尧姆、您好!

         我曾尝试 缩短 中央侧的连接间隔、但仍然 需要大约80-90秒才能成功完成配对。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您是否可以在打算配对设备时检查射频活动、这应该有助于了解在没有将手机作为中央设备的情况下为何配对更长。

    要执行此操作、请检查 调试>调试射频输出 一节中的 内容、然后您可以使用逻辑分析仪直接查看 LaunchPad 的引脚 DIO11和 DIO21上的活动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

           我已经连接了 basic_ble 外设和 basic_ble  中央 syscfg 文件。 如果需要任何更改、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../syscfg.zip

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我会查看您的文件并尝试重现您的行为。

    在您身边、您是否有机会使用调试射频输出来了解具体情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否详细说明如何为配对计时?

    您能详细说明您正在做的工作的步骤和步骤吗?

    我的手机能够在不到10秒的时间内完成配对、正如您所说的:

    -在外设模式下刷写 basic_ble

    -将我的手机连接到设备

    从那里开始的时间>>

    -读取特征5

    -等待密码弹出窗口弹出

    -输入密码

    -已建立配对

    <<在那里,在不到10s

    我将使用 CC2340R5器件重现相同的配置、但开发应用需要时间、您能先确认一下自己的步骤是否与我的步骤相似吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我有更多输入为您提供、

    我刚刚测试了与两个 LaunchPad 的配对、键合在10s 内保存、然后当我断开并重新连接设备时、配对立即生效:说 配对状态: 已加密。

    您能否尝试使用默认的 basic_ble 示例刷写两个器件、其中一个使用此 SysConfig 配置的外设模式:

    另一个具有中央模式的配置为:

    请告诉我、如果之后您的行为仍然相同、我看到您在应用中使用了 NVS、这可能与此相关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    这本书有什么新闻吗? 您的配对速度是否达到了预期速度?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

       很抱歉,我花了这么长的时间来回答。 我们采用了同样的操作步骤 ,而且我的手机在10秒内就完成了。 但是、   从中央侧启动配对时、我面临一些问题、成功完成配对大约需要80-90秒。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    正如我之前提到的、我无法重现您的配对时间、但您是否尝试了上述两条消息中的参数?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

        我尝试使用默认的 basic_ble 示例闪存两款器件、其中一款具有外设模式并采用此 SysConfig 配置、可 在10秒内与两款 LaunchPad 配对。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,很高兴听到这些参数是问题!

    此致、