主题中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我正在将 CC2340R5中央设备连接到 CC2340R5外设。
从中央侧启动配对后、成功完成配对大约需要80-90秒。
中心设备参数:
外围设备参数:
使用手机10秒内即可完成。
为什么要花这么多时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
纪尧姆、您好!
我已经连接了 basic_ble 外设和 basic_ble 中央 syscfg 文件。 如果需要任何更改、请告知我们。
谢谢你。
此外、您能否详细说明如何为配对计时?
您能详细说明您正在做的工作的步骤和步骤吗?
我的手机能够在不到10秒的时间内完成配对、正如您所说的:
-在外设模式下刷写 basic_ble
-将我的手机连接到设备
从那里开始的时间>>
-读取特征5
-等待密码弹出窗口弹出
-输入密码
-已建立配对
<<在那里,在不到10s
我将使用 CC2340R5器件重现相同的配置、但开发应用需要时间、您能先确认一下自己的步骤是否与我的步骤相似吗?
此致、
尊敬的 Vignesh:
我有更多输入为您提供、
我刚刚测试了与两个 LaunchPad 的配对、键合在10s 内保存、然后当我断开并重新连接设备时、配对立即生效:说 配对状态: 已加密。
您能否尝试使用默认的 basic_ble 示例刷写两个器件、其中一个使用此 SysConfig 配置的外设模式:
另一个具有中央模式的配置为:
请告诉我、如果之后您的行为仍然相同、我看到您在应用中使用了 NVS、这可能与此相关。
此致、